► STM32Cube.AI (X-CUBE-AI v10.0)
适用于STM32的免费AI模型优化器
STM32Cube.AI可用于在任意STM32微控制器上优化并部署由主流AI框架训练的神经网络模型。现已支持嵌入STM32N6的Neural-ART加速器NPU。
该工具可通过STM32CubeMX环境中的图形界面以及命令行方式使用。该工具现在也可以通过ST Edge AI Developer Cloud在线使用。
版本10.0的新特性
– 支持Neural-ART加速器NPU
– 扩展了对新层和运算符的支持
– 增强了对输入和输出张量数据布局的控制

从神经网络到STM32优化代码
通过经训练的神经网络模型找到适合您项目的STM32 MCU,并生成合适的代码
优化您的AI模型以实现最佳性能
STM32Cube.AI彻底改变了基于微控制器的人工智能部署。通过精心优化内存使用和推理时间,STM32Cube.AI确保在您的MCU设备上无缝集成和执行AI模型。

高达
70%
推理速度提升率*
75 %
FLASH和RAM的空间释放率*
*与适用于微控制器的TensorFlow Lite相比
STM32 Model Zoo——发现最佳边缘AI模型
STM32 AI Model Zoo是一个预训练机器学习模型的集合,这些模型经过优化,可在STM32微控制器上运行。可从GitHub获取,如果想要为基于STM32的项目增加AI功能,可以利用这一宝贵资源。


借助STM32Cube.AI
提升您的应用
AI开启全新应用可能性!探索真实案例,汲取设计灵感,利用我们的资源打造您自己的应用。
STM32Cube.AI入门
探索如何优化AI神经网络以及为STM32项目创建处理库