快速进行AI优化和基准测试的在线工具
STM32Cube.AI开发者云是一个免费的在线平台和服务,可用来创建、优化和生成适用于STM32微控制器的AI以及进行基准测试。
其优势包括在STM32的板子上进行AI 基准测试的在线服务。 它附带意法半导体Model Zoo,其中包括参考模型、训练脚本和应用示例。
主要特点
受意法半导体用户凭据保护的在线用户图形界面
AI优化器和可视化工具
在不同STM32上提供AI基准服务
STM32 Model Zoo及训练脚本、应用代码示例
模型量化工具

一个易于使用的在线平台
创建、优化STM32神经网络及进行基准测试 无需安装软件,无需主板。
REST API——无缝集成到你在线的工作流程中
你可以通过REST(具象状态传输)API以在线方式直接访问STM32Cube.AI开发者云的所有服务。 这使得任务自动化或将工具集成到您的MLOps流上就变得非常容易。
STM32 Model Zoo——发现最佳边缘AI模型
STM32 AI Model Zoo是一个汇集了一些预训练机器学习模型的集合,这些模型经过优化后可运行在STM32微控制器上。 可从GitHub获取,如果想要为基于STM32的项目增加AI功能,可以利用这一宝贵资源。
– 大量面向应用的可重训练模型
– 用于轻松重训练用户数据集中的任何模型的脚本
– 通过用户AI模型自动生成的应用代码示例


借助STM32Cube.AI开发者云加速您的应用开发
AI开启全新应用可能性! 探索启发性真实世界示例,利用我们的资源打造您自己的应用。
开始使用开发者云
探索如何优化AI神经网络以及为STM32项目创建处理库