► NanoEdge AI Studio v5.0

免费提供的AutoML工具,可提升产品智能度

NanoEdge AI Studio现已完全免费。查找并配置最适合您嵌入式项目的AI库。
以最低的投入,将具有器件上学习功能的机器学习模型集成到您的STM32微控制器或智能传感器中。

版本5.0的新特性


– 工具中的新教程项目
– 加速基准测试
– 改进存储器管理
– 增强用户界面

简单易学

NanoEdge AI Studio通过简单的步骤指导您创建异常检测、分类或回归库。按照分步说明来收集、验证数据,并生成要集成到您项目中的C代码。
您甚至不需要创建大的数据集便可开始,并能取得优异的结果。

从想法到数据记录,短短数分钟即可完成

捕获数据对于启动项目非常重要。这是复杂、耗时的一步,因此NanoEdge AI Studio中加入了嵌入式数据记录功能。
NanoEdge AI Studio的数据记录功能可帮助您采集和管理STWIN开发板上的高速数据。您无需编写任何代码即可处理您的工业级传感器!只需将您的板件连接到串行端口,启动NanoEdge AI Studio,即可开始。

现在原生支持19个Arduino开发板

使用NanoEdge AI Studio创建的库可以用在任何基于Cortex-M的Arduino开发板上,因此可能会有很多开发人员更愿意使用边缘AI技术。
您还可以通过Arduino开发板轻松创建一个数据记录器,让您的项目拥有一个最好的起点。

探索Arduino Project Hub上的更多示例。

开始使用NanoEdge AI Studio

探索如何通过点击几下鼠标创建数据集以及您的第一个机器学习算法