► ST Edge AI 开发人员云(在线)

快速进行AI优化和基准测试的在线工具

ST Edge AI Developer Cloud是一款免费在线服务,用于在意法半导体设备上开发AI,可提供创建、优化和基准测试工具。它利用意法半导体边缘AI核心技术,支持在兼容设备上使用AI硬件加速 (NPU)。该工具集成了先前已在STM32Cube.AI开发者云中提供的功能。

主要特点


– 支持Neural-ART加速器NPU
– Board Farm新增STM32N6和STM32MP2
– 受意法半导体用户凭据保护的在线GUI
– AI优化器和可视化工具
– STM32 Model Zoo提供训练脚本

只需动动手指即可对您的AI模型进行基准测试

借助ST Edge AI Developer Cloud,访问AI模型优化和远程基准测试在线平台,使用MyST凭据即可登录。成功登录后,您将能够在各种真实STM32评估板上对您的AI模型进行微调和测试,一切都能在我们的生产工厂中快速找到并得到便捷维护,从而确保获得项目的真实性能数据。

一个易于使用的在线平台

为各种 ST 设备创建、优化和基准测试神经网络。 无需安装软件,无需开发板。

1
加载人工智能模型
2
选择平台
3
量化
4
优化人工智能模型
5
基准测试
6
结果
7
生成
从意法半导体Model Zoo加载模型,或是从您首选的AI框架(例如TensorFlow Lite、Pytorch、ONNX、Scikit-Learn等)加载您自己的经过训练的模型。支持的格式包括FLOAT32或量化INT8。
从STM32 MCU、STM32 MPU、Stellar MCU和MEMS ISPU中选择您的适用平台
执行训练后量化,从而进一步缩小NN模型参数的大小。
在最关键的RAM或延迟参数之间选择您的首选模型优化选项。
访问在线基准测试服务,以远程评估您的AI在各种STM32板件上的性能表现。
可视化并有选择地导出性能基准测试报告。
以C代码或与STM32CubeMX软件套件兼容的格式生成优化后的AI代码。

REST API——无缝集成到您的在线工作流程中

ST Edge AI 开发人员云的所有服务都可以通过 REST(表征状态传输)API 直接在线访问。 这使得任务自动化或将工具集成到您的MLOps流上就变得非常容易。

STM32 Model Zoo——发现最佳边缘AI模型

STM32 AI Model Zoo是一个汇集了一些预训练机器学习模型的集合,这些模型经过优化后可运行在STM32微控制器上。 可从GitHub获取,如果想要为基于STM32的项目增加AI功能,可以利用这一宝贵资源。

开始使用开发者云

探索如何优化AI神经网络以及为STM32项目创建处理库