您是否在寻找提高设备电机可靠性和效率的方法?
压缩机、主轴或水泵等工业设备在运行过程中会产生不同的振动。 一些振动属于正常振动, 另一些则可能暗示即将发生故障。
状态监测是实现有效预测性维护解决方案的第一步。 然而,现今的大多数解决方案都将原始数据发送到云端进行进一步处理,如此一来提高了维护和能源成本。 通过拉近数据处理,将这一过程转移到被监控的机器附近,边缘计算降低了基础设施成本、功耗和网络带宽,因为这样就免除了将数据发送到云端再从云端返回的步骤。
在本用例中,我们使用了一个拥有机器学习功能的智能传感器节点,它可以适应被监控的系统,并检测设备故障的早期迹象。 一旦出现异常,片上系统 (SoC) 就会通过嵌入式蓝牙低功耗无线电向设备用户发送警报,让用户能够尽早规划维护操作。
方法
我们的目标是通过采集STEVAL-PROTEUS1板上嵌入的ISM330DHCX的振动数据,检测1 kHz频率范围内的异常,如轴线偏离或电机盘上的摩擦。
我们使用以下方法来实现上述目标:
- 在NanoEdge AI Studio工具中创建一个动态的“异常检测”模型。
- 进行第一阶段的“终端设备学习”以调整模型,然后在引擎上启动异常检测模型。
- 使用FP-AI-PDMWBSOC固件包和STBLE传感器移动应用程序采集数据,并在STEVAL-PROTEUS1板上测试嵌入式NanoEdge AI机器学习模型。
我们还开发了一套测试基准,用户可以使用推按钮生成两种不同的异常检测模型:轴线偏离异常和电磁干扰异常。 在“终端设备学习”阶段,操作者可以使用最多三种电机速度(低、中、高),这些都被视为正常工作速度。 设备学习和感测阶段在STEVAL-PROTEUS1板上的STM32WB5M微控制器模块上运行。 操作者通过移动应用程序进行远程控制。
传感器
STEVAL-PROTEUS1无线智能传感器节点上的3轴加速度计(参考: ISM330DHCX)
数据
常规信号和异常信号:
– 常规信号:额定行为,每种速度(低、中、高)830个信号
– 异常信号:异常行为,每种故障每种速度830个信号(电磁异常和轴异常)
信号长度:768(每个轴256,共3个轴)
数据速率:1.6 kHz;满量程:2g
结果
异常检测类:
99.45%准确率,5.7 KB RAM,6.9 KB Flash存储器

信号编号位于横坐标,预测置信度显示在纵坐标上。